Nos points de vente en Belgique se trouvent ici - cliquez ici.
Si vous souhaitez contrôler votre éclairage extérieur en toute efficacité et de la manière qui vous convient, l'interrupteur photosensible ARGUS Merten avec temporisateur est fait pour vous. Il allie les fonctionnalités d'un interrupteur photosensible et d'un temporisateur: selon la saison, l'éclairage extérieur s'allume au crépuscule et s'éteint pendant la nuit, à l'heure prédéfinie. À l'aube, c'est l'inverse: la lumière s'allume chaque jour à l'heure que vous avez réglée- 5 heures du matin par exemple- et s'éteint automatiquement au lever du soleil.
Caractéristiques
La gamme ARGUS comprend deux types d'interrupteurs crépusculaires :
Avec relais de commutation
MTN544819 blanc polaire
MTN544894 gris clair
Sans relais de commutation
MTN544829 gris clair
- 230 V courant alternatif
- Dispositif en saillie étanche doté d'un boîtier résistant aux chocs
- Relais renforcé (courant de commutation max : 230 V CA, 10 A, cos = 0,6)
- Grande sensibilité à la lumière
- Grand compartiment de câblage
Bénéfices
La technologie lumineuse qui bouge !
Les interrupteurs crépusculaires ARGUS vous permettent d'obtenir un rendement énergétique élevé quand et là où vous avez momentanément besoin de lumière (par exemple la nuit ou dans des lieux sombres). A l'aide de capteurs crépusculaires et de votre préréglage individuel, ils déclencheront ou arrêteront automatiquement la lumière.
Solutions
Les interrupteurs crépusculaires ARGUS vous garantissent un éclairage extérieur fiable à moindre coût.
Par exemple :
- dans l'enceinte de l'entreprise ;
- dans des parkings ou des stations-service ;
- devant des galeries et des vitrines de magasins ;
- pour l'éclairage de chemins ;
- pour l'éclairage des entrées.
Des économies d'énergie sûres, efficaces et tout confort.
Gepubliceerd voor: Schneider Electric Belgium








Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.