Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Hoe het uitschakelvermogen van de MCB of automaat bepalen @ 420 V AC?

Een nominale netwerkspanning Ue=420Vac is geen Std-waarde volgens IEC 60664-1 bijlage B of IEC 60038 Std, ongeacht het type netwerk.

Voor dergelijke specifieke nominale spanning kunt u MCB's alleen gebruiken als het uitschakelvermogen aangegeven onder Ue(Ph/Ph)=415Vac als de netspanningstolerantie minder is dan ±8,7% (415*1.1/420) in plaats van ±10%, wat de normale en maximale Std-tolerantie is die in aanmerking wordt genomen bij MCB's Std overeenkomstig IEC 60038 Std §4.1.

Als u een hogere netspanningstolerantie hebt, moet u het uitschakelvermogen gebruiken op het hoogste opgegeven spanningsniveau (in dit geval bij 440V).