Is er voor de Compact NS630b-1600 een reset concept na het openen van de stroomonderbreker met MX- of MN-spoel beschikbaar, zoals u dat kunt vinden in het Compact NSX-gamma?
De Compact NS630b-1600 vermogensschakelaars kunnen niet volledig automatisch opnieuw worden ingesteld na het uitschakelen.
Na een elektrische storing moet u vóór de stroomonderbreker gaan staan en deze resetten door:
- de uitschakelunit opnieuw instellen en
- door op de knop "Reset" te drukken die na een uitschakeling uitspringt, vergelijkbaar met de Masterpact.
Op de elektrische versie van het Compact NS met motor is er geen reset concept, na het openen van de stroomonderbreker met MX- of MN-spoel, zoals u dat kunt vinden in het Compact NSX-gamma.
Er zijn twee situaties: uitschakeling door MX/MN-spoel en uitschakeling door elektrische storing.
1. MX/MN - Om de stroomonderbreker te sluiten met de drukknop voor het sluiten van de BPF (klem A2), moet u eerst op de MX spoel de spanning wegnemen of de MN spoel van stroom voorzien. Er is geen andere reset functie vereist. De stroomonderbreker kan terug worden ingeschakeld.
2. Elektrische fout - De reset is alleen nodig als de stroomonderbreker uitschakelt bij een elektrische fout die door de micrologic wordt gedetecteerd. De rode drukknop op de afdekplaat moet handmatig opnieuw worden ingesteld door de gebruiker. Dit kan niet elektrisch worden uitgevoerd op de Compact NS630b-1600.