Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Betreft de ComPacT INS40-80 & INS100-160 - Kan men de nulleider aan de rechterkant aansluiten? En wat moet men dan doen?

De nulleider kan aan de rechterzijde worden aangesloten.

Zie link naar: Instructieblad voor ComPacT INS40-80 en INS100-160

Hoe de INS kan installeren:

- er is een gravure op de voorzijde gemaakt in de fabriek met de N aan de linkerkant.

- in de verpakking zit een sticker. Een blanco sticker om de gravure van de linkerzijde te bedekken en een sticker met de "N" om aan de rechterkant te plaatsen.