Ik heb een subtiel kraakgeluid opgemerkt afkomstig van mijn iID B-SI type apparaat wanneer het is ingeschakeld. Is dit normaal en heeft het een invloed op de prestaties of de veiligheid van het apparaat?
Het iID B-SI type, zodra onder spanning, kan een subtiel kraakgeluid genereren. Dit geluid wordt veroorzaakt door de technologie van de stroomvoorziening.
Schneider Electric verklaart dat het product zonder kwaliteitsproblemen werkt en dat de verliesstroom bescherming volledig gegarandeerd is.
De bron van het geluid wordt veroorzaakt door de stroomtransformator op de PCBA (PWM-signaal dat de transformator bestuurt) van het product.
Concluderend is er geen invloed op de prestaties van het product. Dit verschijnsel heeft geen invloed op geavanceerde en verliesstroom beschermingsfuncties.