Ik heb een PAS800 en een PAS600 op hetzelfde TCP/IP-netwerk en beide hebben metingen onder zich (draadloos en serieel). Ik wil graag dat de metingen onder de PAS600 zichtbaar zijn op de webserver van de PAS800. Hoe kan ik dit bereiken?
Hier is wat de documentatie en best practices zeggen over jouw scenario:
✅ Kan PAS800 metingen van PAS600 weergeven?
Ja, dit is mogelijk. De EcoStruxure Panel Server ondersteunt een ouder-kind gateway architectuur waarbij een ouder Panel Server (PAS800 in uw geval) toegang heeft tot gegevens van apparaten die zijn aangesloten op een kind Panel Server (PAS600). Dit werkt via Modbus TCP/IP communicatie tussen de twee gateways.
Hoe bereikt u dit?
Volg deze stappen:
- Op de gateway voor het kind (PAS600):
- Ontdek alle draadloze en seriële apparaten onder PAS600 en stel ze in bedrijf met behulp van EcoStruxure Power Commission of de Panel Server-webpagina's.
- Zorg ervoor dat aan elk apparaat de virtuele Modbus-server-ID wordt toegewezen (automatisch gedaan tijdens de ontdekking).
- Op de hoofdgateway (PAS800):
- Ga naar Instellingen > Modbus apparaten > Apparaat toevoeging > Modbus TCP/IP > Handmatige toevoeging.
- Voor elk apparaat onder PAS600 voert u in:
- IP-adres: Het IP-adres van de PAS600 (child gateway).
- Tip:Gebruik een statische IP voor PAS600 om de inbedrijfstelling te vereenvoudigen.
- Port: Gewoonlijk 502 (Modbus TCP-standaard).
- Unit ID: De virtuele server-ID die door PAS600 is toegewezen aan het draadloze of seriële apparaat.
- Apparaattype: Selecteer in de vervolgkeuzelijst.
- Herhaal dit voor alle apparaten die u wilt blootstellen aan PAS800.
- Resultaat: De PAS800 fungeert als Modbus TCP-client en haalt gegevens op van de PAS600, waardoor deze metingen zichtbaar worden op de webserver.
Belangrijke opmerkingen
- Parameterinstellingen (zoals contextualisatie of alarmconfiguratie) die in PAS600 zijn ingevoerd, worden niet naar PAS800 overgedragen. Indien nodig, moet u deze opnieuw configureren in PAS800.
- De ouder-gateway bewaakt de Modbus TCP/IP-communicatiestatus van de kind-gateway en geeft een alarm als de verbinding met het kind wordt verbroken.
- Deze functie is alleen beschikbaar op de modellen Universal (PAS600) en Advanced (PAS800).
Verwijzing
- Deze procedure is gedocumenteerd onder "Draadloze apparaten toevoegen die zijn aangesloten op een kindergateway" in de gebruikershandleiding (DOCA0172EN-18):
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=Panel-Server-User-Guide-DOCA0172EN-18.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0172EN
De link die u hebt gedeeld van de Schneider Electric Community is correct: de ouder-kind architectuur wordt ondersteund en werkt zoals hierboven beschreven: