Wat is de referentie van de ATV320 optionele EMC-kit?
Onderwerp
Deze wijziging is van toepassing op alle ATV320 frequentieregelaars tot en met 4 kW.
Wat verandert er?
De EMC-conformiteitskit wordt niet langer als standaard accessoire bij de ATV320 frequentieregelaar geleverd.
Tot nu toe werden de EMC-plaat/kits in de verpakking van het product geleverd; vanaf de ingangsdatum moeten ze apart worden besteld.
Wanneer treedt deze wijziging in werking?
De wijziging is van kracht vanaf 1 februari 2026
Wat zijn de gevolgen?
- Voor klanten:
- Klanten die nog steeds een EMC-conformiteitskit nodig hebben, moeten deze apart bestellen.
- Alle EMC-kitreferenties blijven beschikbaar in het systeem; er wordt geen nieuwe referentie aangemaakt.
- Voor ERP-systemen van klanten
- Klanten moeten mogelijk nieuwe materiaalreferenties maken, tenzij ze de volledige bijgewerkte prijslijst importeren.
- Dit kan leiden tot extra administratieve handelingen.
Wat zijn de EMC-plaatreferenties?
Na de wijziging zijn de EMC-plaatoptiereferenties voor de ATV320 als volgt:
- EMC-kitreferentie VW3A9523 gebruikt voor:
- ATV320U02M2C
ATV320U04M2C
ATV320U06M2C
ATV320U07M2C
- ATV320U02M2C
- EMC kit referentie VW3A9524 gebruikt voor:
- ATV320U11M2C
ATV320U15M2C
ATV320U22M2C
ATV320U04N4C
ATV320U06N4C
ATV320U07N4C
ATV320U11N4C
ATV320U15N4C
- ATV320U11M2C
- EMC kit referentie VW3A9525 gebruikt voor:
- ATV320U22N4C
ATV320U30N4C
ATV320U40N4C
- ATV320U22N4C