Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Waar kan ik de Modbus-registers van PowerTag-energiesensoren vinden?

FAQ - PowerTag Modbus Registers (PowerTag Link)

❓ Waar kan ik de Modbus registers van PowerTag energiesensoren vinden?

De Modbus-registers voor PowerTag energiesensoren zijn gedocumenteerd in de PowerTag Link Gebruikershandleiding, specifiek in de sectie:

"Modbusregisters voor PowerTag-energiesensoren".

👉 Directe link:

Dit gedeelte bevat de volledige registertabellen die worden gebruikt voor Modbus communicatie via de PowerTag Link gateway.

❓ Welke informatie is beschikbaar in deze Modbus-registers?

De Modbus tabellen geven toegang tot belangrijke elektrische metingen, waaronder:

  • Stroommetingen (per fase)
  • Spanningsmetingen (fase-naar-fase en fase-naar-neutraal)

Vermogensmetingen (actief, reactief, schijnbaar)

  • Vermogensfactor en energiewaarden

.

Bijvoorbeeld:

  • Registreert rond 3000-3006: RMS-stroom per fase
  • Registers rond 3020-3032: Spanningswaarden
  • Registers rond 3054-3076: Vermogenswaarden [productinfo.se.com]

❓ Gebruiken alle PowerTag-apparaten dezelfde registers?

Niet precies.

Elk register geeft aan op welke apparaten het van toepassing is:

  • A → PowerTag Energy 63
  • M → PowerTag Energy M250 / M630
  • R → PowerTag Energy F160 / Touw

Dit wordt duidelijk weergegeven in de kolom "Toepasbare apparaten" in de tabellen. [productinfo.se.com]

❓ Hoe interpreteer ik de Modbus registertabel?

Elke registervermelding bevat:

  • Registernummer en -adres
  • Data Type (bijv. Float32, INT64)
  • Eenheid (A, V, W, enz.)
  • Read/Write-informatie
  • Schaalfactor (indien van toepassing)

Voorbeelden:

  • Een schaalfactor bepaalt of de waarde moet worden vermenigvuldigd of gedeeld om de werkelijke meting te krijgen. [productinfo.se.com]

❓ Hoe lees ik deze registers uit via Modbus?

PowerTag Link communiceert via Modbus TCP/IP met behulp van een client/server-model.

Typische functiecodes:

Elk draadloos PowerTag-apparaat krijgt een Modbus-adres (1-247) toegewezen via de gatewayconfiguratie. [productinfo.se.com]

❓ Waar bevinden zich de energieregisters (kWh)?

Energiewaarden (zoals de totale actieve energie) zijn beschikbaar in speciale registers (bijvoorbeeld rond de 3200), vaak in 64-bit (INT64) formaat.

⚠️ Opmerking:

  • Waarden worden meestal opgeslagen in Wh, dus omrekening naar kWh kan nodig zijn.

❓ Heb ik de PowerTag Link-gateway nodig voor toegang tot Modbus-registers?

Ja.

De PowerTag Link gateway is nodig omdat:

  • Het verzamelt draadloze gegevens van PowerTag sensoren
  • Het stelt deze gegevens beschikbaar via Modbus TCP/IP

.

Zonder de gateway is Modbus-communicatie niet beschikbaar.

❓ Waar kan ik alle Modbus registercategorieën vinden?

De gebruikershandleiding organiseert de registers per apparaattype:

  • PowerTag-energiesensoren
  • PowerTag-regelmodules
  • HeatTag-sensoren
  • Gateway-/systeemregisters

Zie hier het overzicht:

✅ Samenvatting

  • De Modbus-registers zijn beschikbaar in de PowerTag Link Gebruikershandleiding
  • De betreffende sectie is**"PowerTag Energy Sensors Modbus Registers"**
  • De registers omvatten alle belangrijke elektrische metingen en volgen de standaard Modbus-structuur
  • Toegang wordt verkregen via de PowerTag Link gateway (Modbus TCP/IP)

.