Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Moet er een terminatieweerstand gebruikt worden op elke IFM-module - LV434000 ?

Zie volgend document:

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NVE85393&p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=NVE85393-09.pdf

Kort antwoord:

👉 Nee, er moet geen afsluitweerstand op elke IFM‑module (LV434000) geplaatst worden.

Correcte uitleg (volgens Schneider Electric documentatie)

Bij de IFM Modbus‑SL interface LV434000 moet je duidelijk twee verschillende “terminaties” onderscheiden:

1️⃣ Modbus RS‑485 afsluitweerstand (belangrijkste punt van je vraag)

  • De Modbus afsluitweerstand (±120 Ω) is enkel nodig op de uiteinden van de Modbus‑SL bus.
  • Dit betekent:
    • ✅ Alleen de eerste en de laatste module op de Modbus‑lijn krijgen een afsluitweerstand.
    • ❌ Niet elke IFM‑module krijgt een afsluitweerstand.

➡️ De gebruikte accessoire hiervoor is typisch:

VW3A8306DRC – Modbus line terminator

📌 Dit is standaard Modbus RS‑485 praktijk, en wordt zo toegepast in Schneider Electric Enerlin’X / ComPacT NS architecturen.

2️⃣ ULP‑lijnterminatie (vaak bron van verwarring)

Elke IFM LV434000 heeft twee RJ45‑ULP‑poorten.

  • Op de ongebruikte tweede ULP‑poort moet:
    • ✅ óf een ULP‑lijnterminator (TRV00880)
    • ✅ óf een FDM121 display
  • Dit is géén Modbus afsluitweerstand, maar een ULP‑bus terminatie.

➡️ Dit geldt wel voor elke IFM, maar het is niet wat normaal bedoeld wordt met “afsluitweerstand” in Modbus-context.

✅ Samenvatting

Type terminatieNodig op elke IFM?Waar toepassen
Modbus afsluitweerstand (RS‑485)❌ NeeAlleen op begin en einde van de Modbus‑bus
ULP‑lijnterminator (TRV00880)✅ Ja (indien poort ongebruikt)Op ongebruikte RJ45‑ULP‑poort van elke IFM

Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Product:
Ontdek meer
Product: