{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Hoe sensoren type PNP en type NPN aansluiten?

Productgroep OsiSense sensoren: benaderingsschakelaars OsiSense XS en XT, fotocellen OsiSense XU, ultrasone sensoren OsiSense XX Doel Correct aansluiten van een sensor. Oplossing Sensoren kunnen...

Wat zijn de energetische begrenzingen I²t en piekstroom van de automaten...

De I2t-classificatie (energiebeperking) wordt gedefinieerd door de energiebeperkingsklasse en het C60-gamma van de MCB's komt overeen met klasse 3. Energiebeperkingsklasse 1, 2 of 3 is in...

Wat zijn de bewakingsfuncties van een beveiligingsinrichting type DGPT2©...

Deze beveiligingsrelais DGPT2 (Detection Gas Pressure & Temperature relay) en DMCR (Detection, Measurement & Control Relay) hebben een bewakings- en uitschakelingsfunctie die toelaat om de...

Wat is het verschil tussen Acti9 Automaten van de reeks iC60N, en van de...

Productfamilie: Acti 9: iC60N, iT60N Antwoord: Het verschil tussen de beide types zit hem enkel in het al dan niet kunnen plaatsen van toebehoren, zoals contacten en spoelen. Bij de iC60N reeks, bvb...

How is an Analog Output Assignment setup on the Altivar Process Drive?

Issue : Setting up AQ1, AQ2, and AQ3 on the Altivar Process Drive. Product Line : Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980) Environment : Altivar Process...

Waarom schakelt de verliesstroomschakelaar of differentieelbeveiliging,...

Het niet uitvallen tijdens de test is vaak het gevolg van een oorzaak die buiten de verliesstroomschakelaar ligt. Meet de spanning tussen aansluitklemmen: a) 3 en 6 voor iID b) 4 en 6 voor Vigi i...

Wat is het verschil tussen de Icu-stroom en de Ics-stroom van een...

Icu - ultieme uitschakelstroom bij kortsluiting. De stroomonderbreker kan deze foutstroom onderbreken, maar kan later mogelijks niet meer gebruikt worden. Ics - service uitschakelstroom bij...

Hoe vind ik mijn IP-adres met het arp-commando?

Dit is handig om het IP-adres te vinden van hardware in uw netwerk waarvan u het MAC-adres al kent. Wat doet arp op CMD? Het arp-commando geeft de vertaaltabellen van het Internet-naar-adapter adres...

Meer weergeven

Populaire video FAQ'sPopulaire video's

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Meer weergeven

Algemene FAQ'sAlgemene kennis

Welk thermisch overbelastings relais wordt toegepast bij een ster/driehoek...

Het thermisch overbelasting relais wordt onder de delta contactor geplaatst en bedraad naar een zijde van de motor windingen. De andere zijde van de windingen wordt bedraad naar de lijn contactor....

Wat is Modbus en hoe werkt het?

Wat is Modbus? Modicon Modbus is een serieel communicatieprotocol dat in 1979 door Modicon ® ontwikkeld werd voor gebruik met Modicon PLC's (programmeerbare logic controllers). Eenvoudig gezegd...

Wat is een overspanningsbeveiliging en hoe werkt het?

De overspanningsbeveiliging (ook wel bliksemafleider genoemd) maakt deel uit van het beveiligingssysteem voor elektrische installaties. Dit apparaat wordt parallel aangesloten op het voedingscircuit...

Wat is een PDU (Power Distribution Unit)?

Een Power Distribution Unit ( PDU ) is een apparaat dat de elektrische stroom in een datacenter reguleert. De meest eenvoudige PDU's zijn grote stekkerdozen zonder overspanningsbeveiliging. Ze...

Welk type differentieelbeveiliging dien ik te voorzien voor laadpunten...

Een differentieel type A volstaat voor laadpunten voor e-bikes aangezien de lader dubbel geïsoleerd is en we in dit geval spreken over "type 1" laden. Staat uw laadpunt buiten dan dient u...

Wat is het verschil tussen Edge Computing en Cloud Computing ?

Door overheidsregels biedt Cloud computing niet altijd een juiste oplossing voor data-opslag. Dan is Edge computing een passend alternatief om data op te slaan conform de geldende wet- en...

Meer weergeven