Qu'est-ce qu'un système instrumenté de sécurité (SIS) ?
Il s'agit d'un système d'exploitation conçu pour prévenir ou atténuer automatiquement les événements dans les processus industriels qui peuvent être dangereux. En général, les industries utilisent des SIS dans des situations et des tâches à haut risque. C'est pourquoi nous pouvons assez souvent voir le traitement chimique, le pétrole et le gaz, la production d'énergie ou les entreprises chimiques utiliser une telle fonction instrumentée de sécurité. Pour assurer la sécurité et la fiabilité, ces systèmes se composent généralement de trois composants. Il existe des capteurs qui détectent les conditions et événements dangereux dans le processus, des solveurs logiques pour interpréter les données collectées par les capteurs et des actionneurs qui agissent pour prévenir ou atténuer les conditions dangereuses.
Quels sont les avantages du SIS ?
Premièrement, le SIS augmente la sécurité. En prévenant ou en atténuant les situations dangereuses, cet ensemble de systèmes de contrôle protège non seulement les personnes, mais aussi les biens et l'environnement. Un autre point important est que le SIS est extrêmement fiable. Cela se traduit par un fonctionnement sûr et des temps d'arrêt beaucoup plus courts. Il n'y aura pas d'arrêt imprévu. Et c'est un énorme avantage car cela permet d'économiser de l'argent et d'améliorer la productivité. Les réglementations d'aujourd'hui sont un élément clé pour toute usine ou installation. Un système conforme à ces réglementations de sécurité est un avantage important à prendre en compte. Il est intéressant de noter que le SIS peut également donner plus de confiance aux opérateurs et aux responsables d'usine en raison des améliorations en matière de sécurité et de fiabilité et rendre le processus de documentation plus fluide et plus conforme aux normes internationales.
Pourquoi le Triconex Système Instrumenté de sécurité est-elle une solution qui vaut la peine d'être recommandée ?
EcoStruxure Triconex Système Instrumenté de sécurité peut offrir plus de 30 ans de fonctionnement en toute sécurité. En outre, il s'agit de la famille leader des dispositifs à haute disponibilité et à haute intégrité qui a reçu la certification TÜV Rheinland en matière d'intégrité de la sécurité (SIL3). Le niveau de protection le plus élevé pour les personnes, les actifs et des avantages maximum avec un fonctionnement continu se traduit par une fiabilité, un faible risque opérationnel et des performances au plus haut niveau possible.