1. Qu’est-ce qu’un appareillage de commutation moyenne tension ?
À mesure que le monde devient de plus en plus axé sur la technologie, la main-d’oeuvre humaine est remplacée par une multitude d’appareils, de logiciels et de machines intelligents. Par conséquent, ce changement radical dans les modes de fonctionnement exige un flux continu d'alimentation .. qu’il s’agisse de milieux résidentiels, industriels ou commerciaux. L’appareillage de commutation moyenne tension ou moyenne tension est un appareil principal qui supervise et maintient un flux régulier d’électricité. Il s’agit d’un ensemble de dispositifs de protection de circuits, tels que des disjoncteurs, des interrupteurs ou des fusibles montés dans un boîtier commun. Chez Schneider Electric, nous disposons d’une collection d’appareillages de commutation soigneusement conçus, par ex. appareillage de commutation isolé au gaz secondaire, appareillage de commutation isolé à l’air primaire, appareillage de commutation isolé au gaz principal et appareillage de commutation isolé à l’air solide et blindé. Selon leur fonctionnalité, ils peuvent être utilisés à des fins différentes.
2. Quel est le rôle de la moyenne tension dans un système d’alimentation ?
Il existe toujours un risque de situations dangereuses dans les sites industriels et commerciaux en raison d’une alimentation électrique irrégulière. Elle peut endommager irréversiblement la source d’alimentation et endommager les systèmes électriques. L’appareillage de commutation moyenne tension contribue à assurer que les dispositifs interconnectés sont protégés par des mesures, un contrôle et une modulation du flux d’électricité dans le système de gestion de la distribution. Schneider Electric offre une vaste gamme de solutions d’automatisation de l’énergie et une protection optimale des moteurs des commutateurs moyenne tension. Nos solutions complètes d’automatisation de l’énergie et de commutation moyenne tension contribuent à l’entretien du matériel et préviennent les dommages que l’alimentation électrique irrégulière peut causer à l’efficacité de votre matériel.
3. Quelle est l’importance de notre appareillage de commutation moyenne tension ?
L’appareillage de commutation moyenne tension est essentiel pour assurer une distribution égale de l’alimentation et une gestion efficace de l’énergie. De plus, il garantit que l’équipement fonctionne bien durant les fluctuations d’énergie et contribue à la stabilisation de diverses fonctions essentielles comme le contrôle, la conception, l’exploitation et l’entretien des machines. Schneider Electric offre un appareillage de commutation moyenne tension pour différents moteurs et appareils, soigneusement conçu pour fonctionner entre 3 kV et 36 kV d’alimentation, offrant une protection optimale du moteur.