Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und -automatisierung, hat heute die Unterzeichnung eines langfristigen Rahmenvertrags mit E.ON, einem der größten europäischen Energieunternehmen, bekannt gegeben. Diese strategische Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt nach vorn bei der Einführung einer nachhaltigen und digitalisierten Energieinfrastruktur in ganz Europa. Schneider Electric wird E.ON bei der Umsetzung seiner ambitionierten Ziele mit seinen neuesten SF6-freien Mittelspannungsschaltanlagen sowie einer Reihe digitaler Technologien unterstützen.
Strategische Bedeutung der Partnerschaft
Die Kooperation zwischen Schneider Electric und E.ON basiert auf einem gemeinsamen Ziel: dem Aufbau der Energienetze der Zukunft - Netze, die nachhaltig, intelligent und effizient sind. Diese Partnerschaft knüpft an eine über zwei Jahrzehnte lange Zusammenarbeit der beiden Unternehmen an.
“Um eine grüne Transformation in Deutschland aktiv zu gestalten, investieren wir massiv in eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur. Dieser langfristige Vertrag sichert den Zugang zu SF6-freien Technologien, unterstützt die Standardisierung und ermöglicht eine kosteneffiziente Umsetzung der Energiewende“ sagte Lisbeth Buschkühl, Chief Procurement Officer von E.ON SE.
Der Rahmenvertrag sieht vor, dass Schneider Electric jährlich GM-AirSeT-Primärschaltfelder und RM-AirSeT-Sekundärschaltfelder (Ring Main Units, RMUs) liefern wird. Vor der Unterzeichnung der Vereinbarung wurde bei Westnetz (einer E.ON-Tochter) ein Pilotprojekt mit SF₆-freien gasisolierten Primärschaltanlagen (GIS) gestartet, um deren Eignung für die Anforderungen von E.ON zu bewerten. Schneider Electric wird einen bedeutenden Teil des E.ON-Bedarfs an Primär- und Sekundäranlagen decken - ein Beweis für das Vertrauen in das Design und die Fähigkeiten von AirSeT.
"Die Zusammenarbeit mit E.ON ist ein Paradebeispiel, wie Unternehmen gemeinsam die Transformation zu einer nachhaltigeren, digitalen Energieinfrastruktur beschleunigen und beeinflussen können. Durch den Einsatz von SF₆-freien Technologien bei E.ON helfen wir nicht nur, neue regulatorische Anforderungen zu erfüllen - wir gestalten die Zukunft der Energieversorgung in Europa", bestärkt Mike Hughes, CEO DACH, die Dimension der aktuellen Kooperation.
In den letzten 15 Jahren hat Schneider Electric in die Entwicklung eines umfassenden SF₆-freien Mittelspannungsportfolios für sekundäre und primäre Verteilungsnetze investiert. Die Industriezentren in Regensburg (Deutschland) und Duna Smart Factory (Ungarn) sind von zentraler Bedeutung für die Erfüllung dieses langfristigen Vertrags und gewährleisten eine zuverlässige Produktion. In den letzten Jahren hat Schneider Electric erhebliche Investitionen in den Ausbau seiner Industriekapazitäten in Europa getätigt, um die wachsende Nachfrage nach SF₆-freien Technologien zu befriedigen und damit das strategische Engagement des Unternehmens für nachhaltige Innovation zu stärken.
Mit einer konsequenten und richtungsweisenden Standardisierung der entsprechenden Komponenten der deutschen Netzgesellschaften hat E.ON die Basis für die Versorgung mit Schaltanlagen der nächsten Generation, die in Europa entwickelt und hergestellt werden, geschaffen. Die neuen Produkte leisten ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele.
Übergang zu SF₆-freier Technologie und Einhaltung der neuen Treibhausgasvorschriften
Das Treibhausgas SF₆ hat ein globales Erwärmungspotenzial (GWP) von 24.300, d. h. ein Kilogramm erwärmt die Atmosphäre so stark wie 24.300 kg CO₂. Außerdem bleibt es etwa 1.000 Jahre lang bestehen, was seine Auswirkungen langwierig macht. Angesichts der bevorstehenden EU-F-Gasverordnung, die SF₆ und andere F-Gase in neuen Mittelspannungsschaltanlagen bis 24 kV ab dem 1. Januar 2026 verbietet, wird eine Abkehr von SF₆ in der Stromverteilung nun immer konkreter und kritischer.
Mit seinem umfassenden Portfolio an SF₆ -freien Schaltanlagen, seinen globalen Industriezentren und seiner starken Präsenz in Europa unterstützt Schneider Electric seine Kunden bei der Einhaltung der europäischen F-Gas-Verordnung in großem Umfang. Das Unternehmen wird sein bestehendes Produktportfolio an luft- und gasisolierten Schaltanlagen weiter ausbauen, um SF₆ -freie Alternativen für verschiedene Anwendungen und Regionen anzubieten.
AirSeT-Technologie ist validiert und anerkannt
Die AirSeT-Technologie, bei der SF₆ durch reine Luft und Vakuum ersetzt wird, hat in der Branche große Anerkennung gefunden. Ein Beispiel hierfür ist der renommierte iF Design Award für RM AirSeT, der den innovativen Charakter und das hervorragende Design unterstreicht. In der Praxis hat sich die AirSeT-Technologie in Industrie- und Netzanwendungen bewährt, wie die Beispiele bei Romande Energie in der Schweiz und EAM Netz in Deutschland zeigen.