FAQs durchsuchen
Warum fällt das Störmelderelais R1 bei den ATV Frequenzumrichtern im Fehlerfall nicht direkt ab?
Das Störmelderelais R1 fällt im Fehlerfall nicht direkt ab, wenn die Funktion 'automatischer Wiederanlauf' aktiviert wurde.
Wenn die Ursache des Fehlers, der den Übergang in den Fehlerstatus ausgelöst hat, beseitigt wird, während diese Funktion
aktiv ist, nimmt der Umrichter wieder den Normalbetrieb auf.
Solange automatische Versuche zur Fehlerrücksetzung ausgeführt werden, ist das Ausgangssignal „Betriebszustand Fehler“ nicht verfügbar.
Verlaufen die Versuche zur Fehlerrücksetzung nicht erfolgreich, bleibt der Umrichter im Betriebszustand „Fehler“ und das
Ausgangssignal Betriebszustand „Fehler“ wird aktiviert.
Das Störmelderelais des Umrichters bleibt eingeschaltet, solange die Funktion aktiv ist.
Wenn nach der konfigurierbaren Dauer (Parameter tAr) noch kein Wiederanlauf erfolgt ist, wird der Vorgang beendet und der Umrichter
bleibt solange verriegelt, bis er aus- und wieder eingeschaltet wird.