Die Modbus Schnittstelle (RJ45) auf der Unity Quantum CPU wie auf der M340 CPU ist in der Programmiersoftware UnityPro auf RS485 einzustellen.
Hinweis: Falls das Kabel länger als 10 meter ist, ist ein 120 Ohm Widerstand
zwischen Pin 1 und 2 auf der Quantum Seite sowie Pin 4 und 5 auf der M340 Seite zu verwenden.
Publié pour: Schneider Electric Suisse