Le P24 peut être utilisé comme une alimentation interne ( dans ce cas le max courant fourni par P24 est de 100mA, le même courant max que le +24V d'ATV32/ATV320 ), ou le P24 peut être connecté à une alimentation 24V externe ( dans ce cas l'alimentation externe ne doit pas débiter plus de 1.1A ).
Publié pour: Schneider Electric Suisse