{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment pourrais-je protéger mon circuit avec un contacteur Tesys D contre les parasites "haute fréquence "?


En équipant le contacteur Tesys D avec un Circuit RC (Résistance-condensateur):
Rôle de fonctionnement:
Protection efficace des circuits très sensibles aux parasites “hautes fréquences”. A utiliser seulement dans le cas de tension presque sinusoïdale soit - 5 % de distorsion d’harmoniques totale. Limitation de la tension à 3 Uc maxi et de la fréquence oscillatoire à 400 Hz maxi. Légère temporisation au déclenchement (1,2 à 2 fois letemps normal).



En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus