Parmi les accessoires USB Magelis, le bouton lumineux USB est conçu pour permettre une visualisation facile et une reconnaissance rapide de l'alarme (large angle de vision et luminosité). Le bouton avec sensation de clic est également utilize en tant que touche de fonction dans les applications IHM, où l'écran tactile implique des opérations répétitives et fiables dans des environnements poussiéreux. Cela permet de conserver un écran tactile propre en évitant le contact continu des doigts.
Le bouton lumineux USB peut être facilement raccordé, alimenté à l'aide du câble USB et intégré à l'IHM Magelis. Cette gamme est idéale pour une utilisation dans des applications industrielles telles que le secteur des machines-outils, de l'emballage, de l'impression, de l'automobile, du traitement des métaux, de l'agroalimentaire et de la pâte à papier.
Publié pour: Schneider Electric Suisse