{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Quelle est la signification des categories d emploi AC1 et AC3 pour les...

Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir ou couper. Elles dépendent : de la nature du récepteur contrôlé : moteurs à cage ou à bagues,...

Comment régler mon déclencheur Micrologic 2.2 d´un disjoncteur NSX250 ?

Le réglage du calibre s´effectué avec les boutons Io et Ir. Io: plage de réglage : 100 - 110 - 125 - 140 - 160 - 175 - 200 - 225 - 250 Ir : plage de réglage: 0,9 - 0,92 - 0,93 - 0,94 - 0,95 - 0,96 -...

C´est quoi la signification de l´érreur OLF sur un ATS22?

Cause: OLF signifie défaut de surcharge du moteur Résolution: Pour réinitialiser le défaut, vous pouvez aller dans le menu Pro et trouver le paramètre ITH. Réglez-le sur OFF et redémarrez pour...

Est-il possible d'alimenter un moteur monophasé par un variateur de...

​Les moteurs asynchrones monophasés les plus couramment utilisés sont les suivants : moteur triphasé avec condensateur pour reconstituer une phase, condensateur qu'il est possible d' ôter,...

Comment choisir son TI (transformateur d´intensité) ?

Les transformateurs de courant de rapport Ip/5 A, délivrent au secondaire un courant de 0 à 5 A, proportionnel au courant mesuré au primaire. Ils sont utilisés en association avec des appareils de...

Quel est la courbe de déclenchement magnéto-thermique des disjoncteurs...

Veuillez consulter la fiche en pièce jointe:

C´est quoi la fonction de la bobine MN pour Compact NSX?

Le déclencheur MN provoque l’ouverture du disjoncteur lorsque sa tension de commande descend en dessous du seuil de 35 % de sa valeur nominale Un. Le déclenchement à minimum de tension, associé à un...

Puis-je alimenter mon disjoncteur Compact NSX indifféremment en amont ou...

Les disjoncteurs Compact NSX de gamme standard (B, F, N, H, S, L) peuvent être alimentés indifféremment par le haut ou le bas du boîtier, y compris avec intégration d’un bloc Vigi, sans réduction des...

Afficher plus

Découvrir les FAQ vidéos les plus populairesVidéos populaires

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Afficher plus

FAQ pour en savoir plus sur des connaissances généralesConnaissances générales

Quelle est la signification des termes OPC, OFS et OLE ?

OPC (Ole for Process Control) est une norme de communication créée par la fondation OPC (410 membres, fabricants de logiciels/matériels et utilisateurs, dans 40 pays) OFS (OPC Factory Server) est le...