Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuáles son los límites de corriente de la UPS SRT5KXLT?
Problema:
Límite de tolerancia de entrada de la UPS SRTKXLI

Línea de Producto:
Smart-UPS en Línea

Ambiente:
Todos


Solución

El límite de entrada de corriente para la UPS SRT5KXLT son los siguientes:

1. El convertidor de entrada controlará y limitará la corriente de entrada extraída del suministro de la red pública al 150% de la salida del UPS. Durante condiciones donde el límite de corriente de entrada está activo, el UPS puede soportar 100% de carga, cargar baterías al 10% de la clasificación de salida del UPS y proporcionar regulación de voltaje con desviación de red de hasta +/- 20% del voltaje de entrada nominal.

2. En los casos en que el voltaje fuente del SAI sea nominal y la carga del SAI aplicada sea igual o inferior al 100% de la capacidad del SAI, la corriente de entrada no excederá el 130% de la corriente de salida del SAI y proporcionará plena carga de la batería e importación potencia necesaria para las pérdidas del sistema.

Schneider Electric Colombia
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies