Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo configuro un 208v Smart-UPS RT o SRT para usar con una entrada de 240v?

Problema:
La línea Smart UPS Online tiene una gama muy amplia de voltajes de entrada aceptables, y como tal, no necesita hacer nada en el lado de la entrada. Por defecto, la unidad aceptará la entrada de 240v pero continuará proporcionando una salida de 208v.


Causa:
Para evitar un cambio repentino de voltaje en el caso de que el UPS pase por alto, se recomienda configurar la salida del UPS para que coincida con la entrada del UPS.

Solucion:
Para modelos SURT:
Esto puede hacerse a través de una sesión Hyper Terminal o, más comúnmente, utilizando la interfaz de la tarjeta de administración de red. Antes de realizar cambios, primero debe apagar el UPS. Desde la interfaz web de la tarjeta de administración de red, debe seleccionar la pestaña UPS. En la pestaña UPS, seleccionamos Configuración y luego Energía. Aquí elegimos salida de 240 VCA y hacemos clic en Aplicar. El UPS ahora emitirá 240v. Nota: El voltaje de salida no cambiará si el SAI se deja "encendido" al intentar realizar el cambio.

Para modelos SRT:
Esto se puede hacer usando la pantalla LCD en el UPS o a través de la interfaz de la tarjeta de administración de red. Antes de realizar cualquier cambio, primero debe apagar la salida del UPS. Desde la pantalla LCD, vaya al menú "Configuración", luego seleccione "Configuración de salida" para ajustar. Nota: "Configuración de salida" no aparecerá en el menú si la salida del UPS se deja encendida. Desde la interfaz de la tarjeta de administración de red, siga las mismas instrucciones que SURT que se enumeran arriba.

Tenga en cuenta que esta es una salida desequilibrada sin suministro de neutro. Si necesita 120 v para su equipo, necesitará usar un transformador reductor.

Stepdown Transformer debe permitir la entrada de 240v, como SURT003 o APTF10KT01.

El AP9626, AP9627 y AP9628 no serían apropiados, ya que están diseñados solo para la entrada de 208v.

El siguiente video muestra cómo configurar el voltaje de salida de la Serie SRT en línea de Smart-UPS a través de la pantalla:


https://youtu.be/XtABEamv-w0

Schneider Electric Colombia
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies