Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es la configuración y uso de los Transformadores SURT003 y SRT5KTF?
Problema:
Configuración y uso de los Transformadores SURT003 y SRT5KTF.

LInea de producto:
Smart-UPS RT, Smart-UPS SRT

Ambiente:
Hardware

Causa:
Cual es el procedimiento para la configuración y uso de los transformadores SURT003 y SRT5KTF

Resolución:
Los transformadores SURT003 y SRT5KTF son únicos porque pueden aceptar entradas de 208 V o 240 V y entregaran 120 V, 208 V y 240 V simultáneamente. Esto los convierte en una excelente opción para soportar múltiples tipos de carga desde un solo UPS. Estas unidades tienen algunas diferencias estéticas, pero exactamente las mismas especificaciones técnicas y características.
Mirando la parte posterior del transformador, hay un interruptor de voltaje de entrada en el lado izquierdo detrás de una placa de cubierta. Retire la cubierta, luego coloque el interruptor en 208v o 240v, dependiendo de lo que esté alimentando el transformador. Tener el interruptor en la configuración incorrecta causará que los voltajes de salida del transformador estén en un rango +/- 15%.
Los voltajes nominales de salida con una entrada de 208 V o 240 V son los siguientes:
L6-20R (Qty2) - 208v (120v Fase, 88v Fase, tierra)
L6-30R (Qty1) - 208v (120v Fase, 88v Fase , tierra)
L14-30R (Cant. 1) - 240v (120v Fase, 120v Fase , Tierra, Neutro)
5-20R - (Cantidad 8) 120v (120v Fase, tierra, Neutro)
Tenga en cuenta que una vez que su entrada está configurada correctamente, los voltajes de salida son una relación directa de la entrada.
Ejemplo: Si el selector de entrada está configurado a 208v, pero el voltaje de entrada real es 210v, vería 210v desde su salida 208v L6-30. Toda la regulación de voltaje es realizada por el UPS alimentando el transformador.

Solución de problemas:

Si no hay salida de energía del transformador:
  • Verifique que el UPS esté suministrando energía al transformador
  • Verifique que todos los interruptores en el transformador estén ENCENDIDOS y no hayan sido disparados
  • Apague y encienda el transformador
  • Si el problema no se resuelve, contacte al soporte de APC

Schneider Electric Colombia
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies