mySchneider - ¿Cómo puedo grabar un pedido en carrito?
Problema:
Creación de un pedido en carrito.
Pregunta:
Cómo puedo crear un pedido en carrito.
Ambiente:
Plataforma: mySchneider
Por qué:
En carrito es posible crear los pedidos con descuento base, definiendo la moneda, fecha requerida, y el segmento.
Resolución:
Paso 1: Acceda a la plataforma mySchneider con sus credenciales.
Paso 2: Diríjase a carrito.
Paso 3: Agregue el # de su orden de compra, valide la moneda, fecha requerida, y el segmento.
Paso 4: Campo Adicionar productos, puede cargar las referencias una a una o de forma masiva.
Paso 5: Clic Ver orden final y verificar los precios y descuentos.
Paso 6: Clic Aceptar Términos y condiciones.
Paso 7: Clic Submit Order.
Observaciones
Al carrito tienen acceso los usuarios con perfil compras.
Antes de crear su pedido es importante que verifique la información de precios y descuentos para cada una de las referencias ingresadas y el monto al final (se calcula sin impuestos).
Puede descargar el manual completo en PDF.
Nota: Si no tiene acceso a este documento, contacte al Centro de atención a clientes.