FAQs durchsuchen
Welche sicheren Zustände bietet das Funk Fernsteuersystem exlHoist?
Sichere Zustände der Basisstation:
SAFE-STOP-Ausfall: Wenn ein Ausfall von der Basisstation festgestellt wird, öffnet die Basisstation die Sicherheitsrelais mit der Stoppkategorie 0, unterbricht die Funkkommunikation mit dem Ferngerät und startet neu.
In diesem Fall muss das Ferngerät ebenfalls neu gestartet werden.
SAFE-STOP-Funk: Wenn die Basisstation die Kommunikationsverbindung mit dem Ferngerät verliert, öffnet die Basisstation die Sicherheitsrelais in der Stoppkategorie 0 oder 1 gemäß der Inbetriebnahme.
Die sichere Zustandsposition des Ferngeräts ist keine Kommunikation mit der Basisstation:
Wenn eine Betriebsstörung im Ferngerät festgestellt wird, dann unterbicht das Ferngerät die Funkkommunikation. Die Basisstation geht in den SAFE-STOP-Funkmodus über und öffnet die Sicherheitsrelais in der Stoppkategorie 0 oder 1 gemäß der Inbetriebnahme.