FAQs durchsuchen
Welche Simulationsmöglichkeiten bietet die Software EcoStruxure Operator Terminal Expert?
Mit der Simulationsfunktion kann das Projekt auf einem PC ausgeführt und getestet werden, bevor es auf ein Panel übertragen wird.
Dabei wird zwischen zwei Typen der Simulation unterschieden:
[Gerät simulieren]:
Mit dieser Funktion kann das Panel simuliert werden, ohne ein externes Gerät an den PC anschließen zu müssen.
Die Werte externer Variablen werden auch dann angezeigt, wenn das externe Gerät nicht mit dem PC verbunden ist.
Um [Gerät simulieren] zu starten, klicken Sie auf das Symbol oder klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben dem Symbol in der Anwendungssymbolleiste und wählen Sie dann [Gerät simulieren] aus.
[Simulieren]:
Mit dieser Funktion kann ein externes Gerät direkt an den PC angeschlossen werden, welches dann zur Simulation des Panels verwendet werden kann.
Dadurch lässt sich die Kommunikation zwischen dem PC, welches das reale Panel ersetzt, und einem externen Gerät simulieren. Die Werte der externen Variablen werden erst dann angezeigt, wenn das externe Gerät mit dem PC verbunden ist.
Um [Simulieren] zu starten, klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben dem Symbol in der Anwendungssymbolleiste und wählen Sie dann [Simulieren] aus.
Wenn keine Verbindung zwischen einem externen Gerät und dem PC besteht, werden ausschließlich die Werte der internen Variablen angezeigt. Die Werte der externen Variablen werden nicht angezeigt und es wird ein Kommunikationsfehler angezeigt.
Hinweis:
- Die Simulation wird nach zwei Stunden automatisch angehalten.
- Beim Importieren/Exportieren von Daten von und auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick in der Simulation, werden die Daten unter C:\SDCard bzw. C:\USBStorage gespeichert. Der Zielordner in der Simulation ist unabhängig von den Zieleinstellungen, die in den Eigenschaften [Zielordner (SD-Karte)] bzw. [Zielordner (USB-Speichermedium)] festgelegt wurden.
- Wenn in der Simulation Daten von und auf einen lokalen Speicher importiert oder exportiert werden, werden die Daten unter C:\LocalStorage gespeichert.