So funktioniert die Energieversorgung der Zukunft
Ein SF6-freies 110/20-kV-Umspannwerk mit 17 Mittelspannungsfeldern – so sieht das erfolgreiche Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Schneider Electric und der ED Netze GmbH aus. Mit diesem ist die nachhaltige Stromversorgung in der Region Löffingen vorausschauend gesichert.
Ein 110/20-kV-Umspannwerk zur Versorgungssicherheit für die Welt von morgen
Klimaneutralität und Umweltschutz sind zentral, um eine Energiewelt der Zukunft zu erschaffen. Dafür braucht es leistungsfähige Netze, die sich nachhaltig betreiben lassen. Für den Netzausbau in der Region Löffingen kam daher nur ein umweltfreundliches Umspannwerk in Frage. Mit den SF6-freien und digital vernetzten Mittelspannungsschaltanlagen von Schneider Electric kann der Netzbetrieb nun nachhaltig und ausfallsicherer gestaltet werden.
Netzausbau - aber zukunftssicher!
Die zunehmende Einbindung dezentraler Erzeugungsanlagen und der Zuwachs von Industrie erfordern einen vorausschauenden Ausbau der Stromversorgung in der Region Löffingen. Um neben ökologischen Ansprüchen auch die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten, braucht es Lösungen, die ausfallsicher und umweltverträglich sind. Für diese gilt: auf das Treibhausgas SF6 verzichten und die Vorzüge digitaler Technologien nutzen.
Klimafreundliche Energieversorgung
Im neuen Umspannwerk von ED Netze kommen 17 gasisolierte Mittelspannungsschaltfelder zum Einsatz, die vollständig auf SF6 verzichten und stattdessen mit reiner, trockener Luft isolieren. Native Sensorik und digitale Funktionen der Anlage ermöglichen ein proaktives Monitoring und Prozesse wie vorausschauende Wartung. Damit wird die Sicherheit für das Personal sowie die Resilienz und Langlebigkeit der Anlage bedeutend erhöht.
Energieverteilung der Zukunft
Durch Einsatz dieser neuen Mittelspannungsschaltfelder konnte ein Äquivalent von 2.166 Tonnen CO2 eingespart werden: Ein wichtiger Schritt für die Energieversorgung der Zukunft. Die integrierte Spannungsmessung bietet transparente Einblicke in Stromflüsse und legt den Grundstein für eine optimale Energieverteilung. Die thermische Überwachung der Anlage erhöhen die Arbeitssicherheit und die Langlebigkeit der Felder.