Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

LK IHC - Udskiftning af gammel udvendig OPUS 73 IHC PIR med ny. Hvad skal jeg bruge og hvad skal jeg være opmærksom på?

Det er muligt at udskifte sin gamle OPUS 73 PIR med vores IHC Control® PIR 24 V LK FUGA, 180 grader. Man skal være opmærksom på, at FUGA PIR anvender tre leder.

Hvis man anvender vores IHC Control® PIR 24 V LK FUGA, 180 grader:
El nr.1024001071 til udvendig brug, bør man anvende følgende komponenter:

fuga pir

1 stk. OPUS® 74 FUGA PIR adaptor dæksel 1 modul - El nr.1024001709
Adapter dæksel.JPG
1 stk. OPUS® 74 underlag 1 modul - El nr.1017050453
opus 74 underlag.JPG

Tilslutning til IHC Control®:
Terminal 1: Bevægelsesudgang Denne udgang skal du altid tilslutte IHC Control. Vælg indstilling som vist under afsnittet “Indstillinger”.
Terminal 2: 24 V strømforsyning.
Terminal 3: 0 V.
Terminal 4: Skumringsudgang Denne udgang kan du forbinde til IHC Control. Udgangen er altid aktiv, når lysniveauet er under den indstillede værdi.