Ja, tilgangskablet kan enten monteres i toppen eller i bunden af automatsikringen.
Nej, det må den ikke. Bedste alternativ er, at isætte en stikkontakt, da der her ikke kræves en større udtrækskraft der kan belaste forfradåsen. Læs mere om LK FUGA forfradåser på lk.dk Find LK FUGA...
Ja det må du godt altså samle stiv og blød ledning i en samlemuffe, men det er op til montøren at udføre samlingen håndværksmæssigt korrekt.
FUGA-afbrydere kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel.
Aflastning af kabel i forfradåse Aflastning af kabler i forfradåse kan gøres med tilbehør der medfølger vores forfradåser og som kan tilkøbes som løst tilbehør. Det er ikke et krav at aflastninger...
Koksgrå ligger i ralfarve mellem 7015 og 7016. I NCS er det 8000-N
FUGA og OPUS 66 forfradåser er nu også godkendt til montering i pladelofter. Dette gælder for installering af alt materiel, dog undtaget rosetmateriel (FUGA og OPUS 66 lampeudtag og...
Du kan montere et nyt tastatur parallelt med det eksisterende, så ændrer du masterkoden på det nye tastatur derved ændres kode i begge tastaturer. Når koden er ændret kan du tage det nye tastatur af...









Brug altid den firmwareloader som passer til din controller. Korrekt firmwareloader følger med den software der passer til din controller, softwaren hentes på lk.dk - login på mitLK - Download IHC...
Der ligger en intern hukommelse i trykket, der husker batteri status. Den hukommelse skal slettes, før trykket virker igen. Løsning: Fjern det gamle batteri i trykket, tryk 10 X på 1 tasten (Dette...
Hvis du har en Wiser enhed som blinker rød/grøn ved tryk på setup knap/tast skyldes det at enheden er i BLE tilstand. For at få enheden tilbage i Zigbee tilstand gøres følgende: Tryk på setup/reset...
På vores hjemmeside: https://www.lk.dk/privat/support/vejledning/find-elektriker/ kan der findes elektrikere, men det er ikke alle der kan IHC, spørg når du ringer, der er masser af kompetente...
- Undersøg om der er angivet rigtigt central Fire Expert ID i både "REDIGER SYSTEM" og konfiguration/kladde. - Korrekte tidsindstillinger er nødvendige for opkobling til Fire Expert (få...
Installation Man kan enten opsætte et I/O modul eller benytte IN1 eller IN2 direkte på centralen. indgangen/input skal være konstant aktiv på enten I/O eller IN1/IN2 f.eks. vha. nøgleafbryder. I...
Denne tekst sammenligner IHC-kabel med KNX-kabel til brug i KNX-installationer og konkluderer, at IHC-kabel kan bruges under visse betingelser, men med begrænsninger. Her er et resumé: IHC vs. KNX...
Den tekniske specifikation for ZigBee angiver, at området ligger mellem 10-100 m (inden for synsvidde). Dette er imidlertid værdien af "laboratoriemiljøet" og påvirkes i høj grad af en...
Downloadcenter
Søg efter og download dokumentation, supportoplysninger, certifikater, CAD og software.Gå til Downloadcenter