Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Kan jeg fra mit LK IHC Alarm kodetastatur til- og frakoble min alarm samt betjene garageporten fra hver sin kode?

Ved at anvende funktionsblok 6.1.04.b i IHC Visual 2 og 3, kan man f.eks. via kodeplads 1 til- og frakoble alarmen og via kodeplads 2 betjene garageporten. Kodetastaturet forbindes til denne blok i stedet for direkte til alarm funktionsblokken.
Fra blokken forbindes puls-udgang eller udgang for brugerkode videre til den ønskede funktion. F.eks. 'Udgang' for puls bruger kode 1 forbindes til 'Styresignal fra enhed for til- og frakobling af totalalarm'.