Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
Hvilket kabel skal jeg bruge til min IHC Control installation?

Vi anbefaler at bruge LK IHC LINK - 10 kabel i hele svagstrømsinstallationen.

Anvendelse:
Kablerne er godkendt som installationskabler (kan trækkes i samme rør som 230 V/400V PVL-ledninger). Kablet må ikke nedgraves, eller indstøbes direkte, men skal lægges i rør. Ved nærføring mellem 230 V kabler og de enkelte ledere i f.eks tavle, skal respekt afstand på min 8mm overholdes. 08.11.22.

Da kablet er udgået Q1 2025 og der er ingen direkte erstatning.

Alternativt kan PDS kabel anvendes, vær obs på gældene regler ifb nærføring til 230v, samt generelle regler omkring sikringsværdier og nærføring.