Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Kan der monteres CEE-udtag i Schneiders kanaler?

Ja, i vores kanaler med 80'er front kan der monteres CEE-udtag (max. 16A) med 60 mm afstand mellem opspændingshullerne.
Der skal bruges en dåse type MIB-A1, varenummer 5586150 og en rammetype MIB-FA1, varenummer 5586211.


Montage

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Område:
Se mere
Produkt: