Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

How to FTP to an ION meter without seeing the login screen

Issue:

Connect to an ION meter using FTP without manually entering credentials in a login prompt.

Product Line:

ION Meters

Environment:

FTP

Resolution:

Include the username and password in the FTP connection string. Examples below show how to connect to a meter with IP address 123.45.6.78 using Windows Explorer:

  • Example 1: Standard Security with default front panel password 0:

    ftp://0:0@123.45.6.78
    
  • Example 2: Advanced Security with username user1 and password 12:
ftp://user1:12@123.45.6.78

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Se mere
Område:
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
  • Produktdokumentation
  • Download af software
  • Produktvælger
  • Udskiftning og erstatning af produkter
  • Hjælp og kontaktcenter
  • Find forhandler
  • Projektrådgivning
  • Find vores kontorer
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Virksomhedsprofil
  • Rapportér en forseelse
  • Tilgængelighed
  • Presserum
  • Investorer
  • EcoStruxure
  • Jobsøgning
  • Blog
  • Privatlivspolitik
  • Cookiemeddelelse
  • Vilkår for anvendelse
  • Rediger dine cookieindstillinger