Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

NG125 - må man montere 2 x 25 mm2 flexibel kabel på terminalerne?

Ja, man må gerne montere 2 x 25 mm2 flexibel kabel på NG125'eren ved brug af kabelsko.
2 x 35 mm2
vejledning