Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
FAQ - IHC Visual 3. Hvad skal man bruge, hvis man ønsker en ekstra antenne?
Du bør anvende vores antennesplitter med vare nr.: 820B0011

Uddrag fra katalog nedenfor:


Antennesplitteren anvendes til at forbinde to, eller flere antenner til en IHC Controller. Hermed kan man forbedre dækningsområdet af en IHC Wireless installation.


Antennesplitteren er forsynet med tilslutning for IHC Controller og 2 antenner. Ved modtagelse af signaler samler antellesplitteren signalerne fra de 2 kilder til et fælles signal. Ved afsendelse af signal fra IHC Controlleren, deler antennesplitteren signalerne op i to signaler. Det fælles signal tilsluttes IHC Controlleren. Alle tilslutninger til antennesplitteren er af typen SMA Han, men kan ved hjælp af de medfølgende adaptorer konverteres til FME Hun og SMA Han, således at forskellige kabel- og antennekombinationer kan udføres. Antennesplitteren kan fastgøres ved hjælp af skruer, som monteres i de to flanger på siden, eller ved hjælp af den medfølgende klæbepude.


Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Produkt:
Se mere
Område:
Produkt: