Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
LK indmuringsdåser fastgjort med skruer er det lovligt?
På vores LK FUGA AIR® indmuringsdåser, hvor der er brønde for fastgørelse med skruer/søm gælder følgende:
Hvis fastgørelse af indmuringsdåsen foregår med søm/skruer i brønde i bunden af dåserummet skal skruehovedet skal være min. 1 mm. Ift. nuværende dåser under øverste kant på brønden. Se punkt 1 nedenfor der lægger til grund for afstanden på 1 mm.

Hvis der ikke er brønde for fastgørelse, må indmuringsdåsen ikke fæstnes med skruer/søm igennem bunden af dåsen. Kun områder for dette må bruges, brønde inde i dåsen eller huller på ydersiden af dåsen.
Er indmuringsdåsen fæstnet udenfor brøndene gælder følgende iht. forskrifter fra producent og IEC 60670-1:
Dåser og underlag skal generelt være IP20.  (12mm test-finger).

Man kan lade skruen sidde hvis skruehovederne ikke er for store ift. evt. kraverne i bunden af dåsen iht. Standarden.

Kapslingens fastgørelses­ skruer hoveder skal være omgivet af isolation (krave) der rager mindst 10% af skruehoved-brøndens diameteren op over skruehoveds top.
  • Hvor der ikke er krave/brønd, skal skruerne fjernes. Man behøver ikke tætne efter at skruer er fjernet, hvis dåsen stadig er IP20.
  • Man kan vælge at tætne, men det er ikke et krav.
  • Evt. anvisninger fra producenten skal altid følges.

Vil du vide mere?
Læs mere om LK FUGA AIR indmuringsdåse
Find LK FUGA AIR indmuringsdåse i LK Produktkatalog

dåse