Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

LK IHC - Visual 3, Anvendelse af Visual 2, funktionsblokke i Visual 3.

Det er muligt at kopiere gamle Visual 2 funktionsblokke (FB) og indsætte dem i Visual 3

Følg nedenstående eksempel:
Kopier:
- Åbn C:/ , Programfiler (x86), LK IHC 2.7.220 eller 2.8.6, IHC Visual og åbn FunctionsBlocks.
- Kopier hele eller dele af funkctionsBlocks mappen.
Indsæt:
- Åbn C:/ , Programfiler (x86), LK IHC Control 3, IHC Visual og åben FunctionsBlocks
. Opret en mappen med valgfri tekst (Eks.: Gl. FB Blokke)
- Indsæt det kopieret indhold.
- Genstart IHC Visual 3, SW programmet

Bemærkninger:
- Vi anbefaler, at man anvender de funktionsblokke, der er Visual 3 programmet.

3