Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

LK IHC Control - Kan ikke logge på min 6.2 IHC Controller med IOS app!

Hvis du anvender IHC Remote på en IOS 11 smartphone og har firmware 2.7.220 på din Visual 2 IHC Controller, skal du opdatere til IHC Controller med firmware 2.8.4

Bemærk:
-
Apple har hævet deres sikkerhedskrav i IOS 11 og det er ikke muligt, at anvende den sammen med firmware 2.7.220.
- IHC Controller (6.1) kan opgraderes til 2.7.220. - (IHCRemote på en IOS 11 smartphone kan ikke anvendes.)