Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
IHC - Visual 1, Kan ikke få forbindelse til controlleren?

Hvis du har problemer med at tilgå din Visual 1 Controller, bør du anvende følgende vejledning.


Bemærk følgende:
- Man bør anvende en Windows XP.
- IHC Control Visual version 1.32 er seneste software version til Visual 1, som bruges til at programmere dit IHC system.
- Man kan ikke anvende/ køre Visual 1.32 og Firmwareloader samtidig.

USB-RS232:
- Du skal også anvende: IHC Control® kabel forbindelseskabel til IHC Control Controller Visual 1 og BUSlink Master (120B1008)
- Hvis du anvender IHC Control® kabel USB-RS232 converter, sørg for, at din driver er opdatere.
- Efterse om din USB-RS232 converter er registreret i Enhedshåndtering, under fanebladet Porte eller Netværks adapters.

Øvrige tiltag, hvis du ikke kan få forbindelse:
- Sørg for, at du anvender samme COM port indstilling i Visual 1 programmet, som der anvendes i Enhedhåndtering.
- Enhedhåndtering > Universal Seriel Bus controllers > (Samtlige USB referencer) Strømstyring > Fjern flueben i Tillad computeren slukke for denne enhed for at spare strøm