Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

LC1D50AP7 - Hvad betyder "A" i typenummeret og hvad betyder de sidste 2 cifre i typenymmeret eksempelvis "P7"?

Bogstavet "A" i typenummeret LC1D50AP7 betyder, at den er udstyret med Everlink terminaler (se Tesys katalog side B8/28)
Everlink findes ikke til de mindre kontaktorer fra 38A og nedefter. Derfor er der ikke "A" i disse typenumre.

De sidst nævnte cifre i kontaktorens typenummer er spændingskoder til spolen.
P7 betyder 230V 50/60Hz spolespænding (se også Tesys katalog side B8/28)

Se dette link: 2026 online Katalog