Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
IHC - V1 til V3

Svar:

Visual 1 er den anden model i rækken af IHC Controllere.

Bemærkninger:
- Software: IHC Control Visual 1.32
- - Anbefalet styresystem - Windows XP.
- Program og dokumentation kan kun udskrives.

Du skal være opmærksom på følgende ved udskiftning til Visual 3:
- Vi anbefaler også, (Hvis man har den gamle strømforsyning - 120B1060 med køleribber) at den bliver udskiftet med vores nye IHC Control strømforsyning 72W - 120B1062.
- Software programmet Visual 1.32 kan ikke benyttes i Visual 3 Controlleren. (Der anvendes et andet programmeringssprog i Visual 3).