Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
Armatur direkte monteret på PL dåser, der må hænge 0,8 kg direkte.

Fast installation

Dette er den traditionelle anvendelse af PL-dåsen sammen med lampeudtag og lampe-stikkontakt.

Her er følgende tekniske data gældende:

  • Kapslingsklasse: IP20.
  • Godkendt iflg. IEC 60670
  • Maks. belastning: 5,0 kg.

Påbygningssarmatur

Ved påbygningsarmatur forstås, at armaturet monteres uden på PL-dåsen.

For denne anvendelse af PL-dåsen gælder følgende tekniske data:

  • Kapslingsklasse: IP20.
  • Maks. temperatur: 100o C
  • Maks. belastning: 0,8 kg.