RE17RMMW - skal man bruge samme forsyningsfase til tidsrelæets forsyningsspænding og styrespænding?
⚠ CAUTION ⚠ The information provided in this FAQ being considered as confidential content, as it can be exclusively used internally. This flag has been added automatically when the article is published with internal visibility only. |
Ja, på alle vores RE17/RE22 tidsrelæer anbefaler vi, at samme forsyningsfase bruges til forsynings spændingen og styrespændingen (klemme A1 og Y1).
Forbindelsesdiagrammet kan findes på produktets hjemmeside i bunden, se dette link