Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Vad är en frekvensomriktare (frekvensomvandlare, frekvensomformare)?

Frekvensomriktaren är en elektronisk enhet som kan styra växelströmsmotorers varvtal steglös.
Detta gör man genom att omforma nätets fasta spänning och frekvens till variabla storheter.
Allt för att kunna reglera hastigheten på elmotorn på ett bra sätt.

Den första likströmsmotorn kom 1833 och den första växelströmsmotorn kom 1889.
3-fasmotorn är således en gammal konstruktion.
Den är i stort sett oförändrad med en robust konstruktion och få rörliga delar.
Den är dock konstruerad för en fast hastighet.
Dessa elmotorer är hjärtat i produktion, industri och fastighet.
Man brukar räkna med att ca 70% av energin som förbrukas inom industrin är elmotorer.
Det finns lite olika sätt att starta en trefas asynkronmotor:
  1. Direkt start
  2. Reducerad spänning – Elektriska /mekaniska metoder (Y/D start)
  3. Reducerad spänning – Elektriska metoder (Mjukstartare, frekvensomriktare)

Steglös varvtalsstyrning (frekvensomriktare) gör det möjligt att utnyttja trefasmotorns egenskaper maximalt men man får även:
  • Energibesparing
  • Processoptimering
  • Mindre underhåll

Titta gärna in på vår hemsida för mer information om hur vi kan hjälpa dig i din process/anläggning.
https://www.se.com/se/sv/product-category/2900-frekvensomriktare-och-mjukstartare/?filter=business-1-industriell-automation

Behöver du hjälp att välja motorstartare för din anläggning kan Schneider hjälpa dig med en produktväljare. Bygg din egen motorstyrning med 3 enkla steg:
https://www.se.com/se/sv/work/products/industrial-automation-control/tools/motor-control-configurator.jsp