Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Hvordan laver jeg en MTZ konfiguration i produktvælgeren?

1. Start din konfiguration
Find den produktserie som du vil vælge produkter fra, enten ved at søge den frem i søgefeltet eller ved hjælp af ”Produkter” menuen.
2. Vælg ønskede egenskaber, indstillinger og hjælpeenheder.
Vælg de egenskaber der bedst svarer til dine behov ud fra hvert kriterie/spørgsmål.
TIP: du kan begynde med den vare du ønsker; kun kompatible egenskaber bliver vist.
3. Afslutning af konfigurationen
Når alle egenskaber er valgt, bliver knappen "Føj til indkøbskurv" grøn.
Hvis du stadig har en advarsel til højre for et kriterie eller en sektion, betyder det, at du ikke har valgt alle de nødvendige egenskaber.
Rul ned ad siden for at tjekke at der er ikke flere advarsler.

P selector