Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
Apollo, adressering av sløyfekomponenter

Adressering av Apollo-komponenter foregår på to forskjellige måter. Detektorer adresseres ved hjelp av et adressekort i sokkelen, mens andre enhete adresseres ved hjelp av DIP-switcher på hver enkelt enhet. Lenger ned finner du tabeller som viser adressering for begge adresseringstyper.

Adressekort

Adressekort følger med alle nye sokler. Bruk kodelisten under for å bestemme hvilke tapper som skal fjernes for å sette riktig adresse. Legg kortet flatt med tappene ned, på baksiden finnes det spor hvor du enkelt bruker en skrutrekker for å skru ut de tappene som skal fjernes. På baksiden er det også påført nummer for adressering.

Når kortet er kodet så monteres kortet inn i siden på sokkelen. Sørg for at kortet låses fast når det settes inn. Detektoren kan deretter monteres i sokkelen og de tapper som da er fjernet fra adressekortet vil adressere detektoren når den settes inn.
Adressekort




Adressekortet er laget for å gjøre adresseringen og installasjonen så enkel som mulig. Senere kan bytte av detektor gjøres enkelt uten å sette adresse på ny detektor, denne sitter nå fast i sokkelen og adresserer den nye detektoren automatisk.Adressekort bilde 2



Velg ønsket adresse og fjern tapper som i denne tabellen er merket med sort.

Adressekort bilde 3

DIP-switcher

VIKTIG MONTASJETIPS:
På DIL-bryteren står det «ON» øverst i venstre hjørne. Dette refererer ikke til «1». Utgangspunktet skal være at alle 7 brytere står opp mot «ON», og deretter flytter du ned ønskede brytere etter tabellen ovenfor. Se også manualen som medfølger med hvert produkt. «1» er altså mot tallrekken nederst på bryteren.

Adressering av moduler og summere utføres med en 7-segments DIP-switch-rekke. Hver bryter må settes til ”0” eller ”1” med en liten skrutrekker eller et tilsvarende verktøy. DIP-switchene har forskjellige verdier, som legges sammen for å bestemme endelig adresse.

DIP: 1234567
Verdi: 1248163264




Dersom du for eksempel ønsker å sette adresse 37 setter du derfor DIP 1, 3 og 6 til "1". DIP-rekken vil dermed se slik ut: 1010010, og tilsvarer adresse 37. Nedenfor finner du en komplett liste over adresseinnstillinger.

Adressetabell

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Se mere
Produkt: