Wiser iTRV
Termostaten åbner ikke for varmen, selvom temperatur er under setpunktet?
Sørg for at alle termostater er opdateret med ny firmware 0.8.1, som er udsendt mandag den 6. februar 2023.De opdateres enten ved automatisk opdatering, som kan slås til under den individuelle termostat (ikke gruppen), tryk på blyanten og gå ind under Søg efter firmwareopdatering, eller ved manuel opdatering af hver enkelt termostat, som du finder samme sted.
Tjek også batteristatus ved samme lejlighed.
Derefter kan man se de individuelle termostater i termostatgruppen. NB. Hvis der kun er 1 iTRV tilknyttet et rum oprettes det stadig som en gruppe og fremgangsmåden er den samme.
Tryk på den enkelte iTRV:
Udgivet til: Schneider Electric Danmark