Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Hvilke RP-C modeller passer til hvilke EBO version

Matrix over hvilke RP-C modeller som er understøttet i hvilke EBO version

Minimum EBO Versions
SpaceLogic and EasyLogic RP V3.0.12022(V4.0.x)2023(V5.0.x)2024(V6.0.x)
SXWRCF12A10002 - RP-C-12A-F-24V ( RP-C Advanced )XXXX
SXWRCF12B10002 - RP-C-12B-F-24V ( RP-C Advanced )XXXX
SXWRCF12C10002 - RP-C-12C-F-24V ( RP-C Advanced )XXXX
SXWRCF16A10003 - RP-C-16A-F-230V ( RP-C Advanced )XXXX
SXWRCF16B10001 - RP-C-16B-F-24V ( RP-C Pro )XXX
SXWRCF16B10002 - RP-C-16B-F-230V ( RP-C Pro )XXX
SXWRCF16C10001 - RP-C-16C-F-230V ( RP-C Pro Plus )XX


Hvis en RP-C bliver hostet under en AutomationServer version som den ikke understøttes af, vil indholdet af RP-C blive vist som her under.
RP-C Advanced er understøttet
RP-C Pro Plus er ikke understøttet og der for mangler der mappen i IP controlleren.
system træ
Oversigt RP-C alm pro