Enkeltstående IP-kontroller skal forbindes til en host (ES/AS), hvor IP-kontrolleren befinder sig i et andet IP-område.
Hvis en IP-kontroller skal tilsluttes en host (ES/AS), hvor UDP-port 47808 ikke er åben mod ES/AS, eller hvis IP-kontrolleren befinder sig i et andet IP-område.
Kan man aktiver Foreign device i IP kontrolleren.
Connect til kontrolleren med Building Commission. Kræver at kontrolleren IKKE er hosted i en AS/ES
Vælg device settings, IP network Settings
I sektionen Foreign device settings, skift IP mode til Foreign device og instast IP adressen på den BBMD som der ønskes at koble op imod.
Klik Save og Activate
Afvent: IP changes are activated.
Enheden bør nu kunne ses i Foreign Device Table under BBMD i BACnet Interface/IP Network/BBMD