Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
Hvordan sættes FDP i fibernetværk?

Hvordan forbindes centraler via fiber?

Centraler forbindes via fiber ved hjælp af  TCF-142M/S (Moxa) eller CODINET. Bemærk der skal anvendes to pr. central (System1 & System2).
Derudover kræves der i hver central, et RS485 netværk add-on print: FXCOMM NETVÆRK, 2xRS485.

 

Fiber modems

Begrænsninger af fibertopologi?

  • Der skal etableres en "backbone", hvorfra der kan etableres fiberforbindelser til andre bygninger/centraler.
    Der kan dog ikke laves en serieforbindelse af flere fiberlinjer.

    Bygninger i netværk max 2 i serie FDP fibernetværk

Hvordan forsynes disse fiber modems?

  • Modem-enhederne forsynes direkte fra ABA-centralen, da de har en EN54-godkendt forsyning med batteribackup.

*Hvad er kravene, hvis fiberkabler passerer gennem switche eller lignende enheder?*

    • Hvis fiberkabler passerer gennem switche eller lignende enheder og ikke kører direkte mellem centralerne, skal disse Rack/Switche have nødstrømsforsyning og backup i 24 timer for at opfylde sikkerhedskravene. Forsyningen til disse switche skal være fejlovervåget af ABA-anlægget.

      *Hvad er kravene til fiberkabler, der løber inden for en bygning?*

      • Hvis fiberkablet løber rundt i bygningen og ikke blot "kommer op af jorden" og direkte ind i centralen, skal fiberen være udført i brandbestandigt materiale for at opfylde kravene i Retningslinje 232 for sammenkoblede anlæg.

        *Hvad er kravene for sammenkoblede ABA-centraler, der fungerer som et fælles system?*

        • Kravene gælder, hvis de sammenkoblede ABA-centraler skal fungere som et fælles system med styringer og fælles alarmtransmission.

          *Er der nogen krav, hvis sammenkoblingen kun sker for at have et fælles system uden delt alarmtransmission?*

          • Hvis sammenkoblingen kun sker for at have et fælles system, men med individuel alarmtransmission og ingen indikation eller styring mellem bygninger, er der ingen krav til, hvordan sammenkoblingen fungerer eller er sikret. Det vil stadig blive betragtet som to individuelle anlæg fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv.
            *BEMÆRK*: Oplysninger i dette dokument er vejledende og bør ikke betragtes som en endelig fortolkning af lovgivning, retningslinjer eller standarder. Det anbefales altid at konsultere en certificeret brandrådgiver eller relevante myndigheder (f.eks. DBI) for specifikke krav og anbefalinger. Schneider Electric påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, mangler eller konsekvenser af anvendelse af denne information.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Se mere
Produkt: