Device Administrator - Authentication failed når man forsøger at tilføje/logge ind i AS
Fejl opstår når man forsøger at tilføje en AS via IP eller når man forsøger at logge ind i en AS med USB.
Man kan enten vente i 15 minutter og forsøge igen, eller man kan logge ind i AS'en i workstation (Enten direkte eller via ES). Åbne Control Panel for AS'en --> Vælge Security Settings --> Scroll ned til SHH Console Lockout og vælge 1 sekund. Dette betyder, at den kun bliver låst i 1 sekund, så nu bør man kunne tilgå AS'en med korrekt password.
Dette er en sikkerhedsfunktion i AS'en, så uvedkommende ikke kan sidde og spamme passwords for at forsøge at logge ind i enheden, så værdien bør blive stillet tilbage når man er færdig med det man skulle gøre.
Udgivet til: Schneider Electric Danmark